Решения и услуги для уведомлений

Звуковое и визуальное уведомление - это передовая технология, которая помогает выйти на новый уровень безопасности

От гибкой архитектуры проводки до возможностей самотестирования - наши решения экономичны и просты в использовании.
Наш полный набор технологий может быть адаптирован под ваши потребности.
Адресные устройства упрощают внедрение, тестирование и обслуживание.

Преимущества уведомления

Мы используем полный набор технологий адресных уведомлений, чтобы обеспечить преимущества на всех этапах жизненного цикла здания. На этапе проектирования архитекторы и инженеры столкнутся с меньшими препятствиям, благодаря самой гибкой в отрасли архитектуре проводки. Тестирование и обслуживание намного проще и экономичнее - революционная возможность самотестирования позволяет проводить тестирование через панель пожарной сигнализации, что значительно сокращает перерывы в работе арендаторов здания и в различных бизнес-операциях. Кроме того, устройства находятся под электронным контролем 24/7, что дает руководителям предприятий больший контроль и уверенность в том, что система готова к работе. Когда приходит время расширяться, продукты TrueAlert ES обладают высокой степенью масштабируемости, поэтому система может расти по мере развития ваших потребностей.

Независимо от рода уведомлений, с помощью эхолотов, фонарей, VID или VAD, наши передовые решения для адресных уведомлений могут помочь сделать защиту ваших людей, собственности и бизнес-операций более надежными и экономичными.

Дополнительные преимущества:

  • Глобальная адресация: интеллектуальная связь между инициирующими устройствами, устройствами уведомления и панелью управления
  • Меньше проводов, больше приборов на цепь и меньше ошибок при установке
  • Приборы можно тестировать во время установки для экономичного решения проблем на месте.
  • Повышенная жизнеспособность: замыкания устройств выявляются и изолируются автоматически
  • Быстрое ненавязчивое тестирование отдельных устройств или всей системы
  • Быстрая диагностика и обслуживание, снижающие долгосрочную стоимость
  • Устройства визуальной сигнализации соответствуют стандарту EN54-23, что позволяет соответствовать требованиям ADA.

Будьте на шаг впереди, узнавая новости и информацию от наших экспертов по обнаружению пожаров.

Просмотреть все аналитические данные

Мы упрощаем поиск подходящих вариантов для ваших приложений.

Контакт

Портфолио решений

Адресные устройства уведомления

Интеллектуальные, полностью адресуемые продукты для уведомлений практически для любого приложения

Услуги по обнаружению пожара

Комплексное сервисное предложение
Все включено, включая детали системы и оплату труда
Прецизионное обслуживание
Оптимальное экономичное покрытие с учетом ваших требований
Расширенное обслуживание
Экономически эффективные планы действий в чрезвычайных ситуациях с предварительными затратами на запчасти и рабочую силу
Базовые услуги
Услуги по тестированию и инспекции в соответствии с вашим бюджетом
dome

Мы здесь, чтобы помочь вам спланировать индивидуальные системы пожарной безопасности, которые можно настраивать, масштабировать и автоматизировать.

Контакт

Мы Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI