Datacenters

Rendre les datacenters plus intelligents, plus sûrs et plus résilients

Au 21ème siècle, plus que jamais, toutes les entreprises, petites ou grandes, sont tributaires de données. On assiste à une croissance exponentielle de celles-ci, et leur disponibilité permanente est devenue un enjeu crucial pour l’activité de chaque entreprise. Cette situation engendre une demande pour des sites de stockage de données spécialisés, garantissant un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, et des fonctionnalités de protection sophistiquées.

Des données protégées et en lieu sûr

Le nombre d’appareils connectés actifs en 2020 étant estimé à 50 milliards, le secteur se trouve face à un défi colossal et se développe à un rythme sans précédent. Les datacenters et les plates-formes de télécommunication jouent désormais un rôle majeur dans notre économie. Ils fonctionnent 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an, et une seule petite minute d’arrêt peut avoir des répercussions phénoménales, voire catastrophiques. Ajoutons à cela les fluctuations économiques, la croissance structurelle des entreprises, les nouvelles applications et le cloud computing — cela fait beaucoup de paramètres à gérer.

Bénéficiant de plus de 130 ans d’expérience au service de l’efficacité, de la sûreté et de la sécurité des bâtiments, Johnson Controls a élaboré une offre unique, accompagnant des centaines de datacenters et de nombreux autres types de sites stratégiques à travers le monde. Nous avons évolué au fil du temps, en transformant notre activité. Nous sommes conscients des défis auxquels les entreprises avant-gardistes sont confrontées. Qu’il s’agisse de bâtiments conventionnels ou modulaires, d’opérations ou de maintenance, ou de tout autre niveau d’assistance intermédiaire, nous sommes prêts à vous aider à mettre au point une solution de datacenter optimale— à la fois fiable, durable et rentable — pour un ou plusieurs sites.

Cette solution vise à fournir le contrôle, la flexibilité et la sécurité nécessaires pour gérer des volumes de données en augmentation constante. Véritable partenaire en sécurité et efficacité, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre datacenter.


Solutions intelligentes et sécurisées pour datacenters

Face aux problématiques spécifiques telles que la gestion de l’énergie, le refroidissement ou la sécurité, les entreprises optent de plus en plus pour l’externalisation afin de traiter efficacement leurs données. Cette tendance explique l’apparition, depuis deux décennies, de « méga datacenters » construits par les géants de l’informatique et de l’Internet. Lorsqu’un datacenter passe d’un environnement traditionnel de salle de serveurs sur site à petite échelle à des installations de colocation virtualisées de 15 MW construites sur mesure, le maintien de la sécurité, de la protection et de la disponibilité du site relève du défi. La croissance rapide de la création, de la circulation, du stockage, et de la consommation des données, associée à la dépendance absolue vis-à-vis de la disponibilité du datacenter, s’accompagne de grands risques.

Johnson Controls propose un portefeuille unique et complet de solutions intégrées. Nous pouvons doter les datacenters de produits et services qui les protégeront efficacement contre ces dangers.Nos solutions permettent de limiter et de prévenir les temps d’arrêt des datacenters, d’améliorer la sécurité des données et des équipements, et de protéger l’environnement. Ces exigences opérationnelles doivent être satisfaites avec la plus grande efficacité possible, de façon à réduire les coûts et à permettre aux prestataires de datacenters de poursuivre leur mutation et leur essor.

Johnson Controls réunit sous un même toit des marques de référence, présentant un portefeuille complet de solutions pour des bâtiments plus intelligents, plus sûrs et plus durables. Notre expertise en installations, services et intégrations systèmes vient compléter notre gamme inégalée de produits innovants. Leader des solutions d’intelligence, de fiabilité, d’efficacité et de sécurité pour datacenters, Johnson Controls propose une offre de services incomparable. À la base, notre promesse consiste à proposer des solutions innovantes qui améliorent la vie des gens et le monde.

Notre portefeuille complet et élargi de solutions pour datacenters

 
Voir l’infographie

Le datacenter de Johnson Controls permet de développer des secteurs d’activité qui, à leur tour, contribueront à l’amélioration des conditions de vie des personnes.

Nous contacter