Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Prepárase para modernizarse con Metasys

Actualizar ahora para aumentar la potencia, la flexibilidad y la seguridad

Vea cómo el último lanzamiento de Metasys maximiza el rendimiento del sistema y reduce el riesgo. Descubra una interesante gama de nuevas mejoras en hardware y software.

La nueva versión de Metasys ofrece importantes mejoras

El próximo gran lanzamiento de Metasys, Metasys 11.0, ofrece un nuevo nivel de beneficios, que anticipamos:

Ciberseguridad a otro nivel. Ayuda a proteger aún más los sistemas y datos de los edificios con el cumplimiento de FIPS 140-2. Y una nueva opción de informe en PDF para el premiado Cyber Health Dashboard.

Rendimiento al siguiente nivel. Incluye 12 nuevos modelos de supervisores de red; nuevos controladores de la serie SNC con una pantalla y un teclado incorporados; y un controlador para unidad VAV con retroalimentación de posición para simplificar la solución de problemas.

Productividad de primer nivel. Las nuevas suites Fault Detection y Fault Triage le proporcionan a su equipo un camino más inteligente hacia la prevención, detectando los problemas del edificio antes de que afecten a sus ocupantes. Preste igualmente atención a las mejoras en la mundialmente reconocida interfaz de usuario de Metasys, que acelera la solución de problemas, mejora el seguimiento y aumenta la productividad.

Metasys

Modernizar de forma asequible con la promoción de actualización de Metasys

Nuestros exclusivos programas de actualización ayudan a los usuarios de Metasys a actualizar su sistema para un mejor rendimiento del edificio. Eche un vistazo y luego póngase en contacto con su representante de Johnson Controls para elegir el camino más adecuado para su edificio y su presupuesto.

Oportunidades para mejorar de forma asequible

Promoción de la actualización del hardware y el motor
Aumentar el rendimiento del sistema con nuevos motores y controladores de equipos.
Promoción de la actualización del software
Mejorar la productividad y la ciberseguridad con el último software Metasys.
La nueva promoción de ADS/X y OEA
Trabaje de forma más inteligente y rápida con la interfaz de usuario de clase mundial de Metasys.

Metasys BAS desde el principio: Diseñado para que se mueva hacia adelante...

image showing hands typing on a laptop with the Metasys dashboard UI on the screen

¿Trabajando a distancia? Intente esto para trabajar de forma más inteligente

Navegue por las condiciones de trabajo cambiantes con estos recursos de BAS. Encuentre tutoriales de vídeo, demostraciones y guías descargables sobre notificaciones y alarmas remotas, el Tablero de Salud Cibernético y otras características de Metasys para ayudarle a usted y a su equipo a trabajar de manera más eficiente y segura.
Contacte con nosotros

Metasys Actualizaciones, Migraciones y Suscripciones (MUMS)

Aproveche ahora esta interesante promoción de Metasys –MUMS- para disfrutar de los beneficios de la nueva actualización del sistema y de otras mejoras agrupadas.

Descargue nuestro folleto

Para más información

     *Haga clic aquí para leer la Política de privacidad de Johnson Controls.