Educación

La experiencia es el mejor maestro

Una buena empresa de seguridad es como un buen profesor: competente, capacitado y decidido a obtener resultados. Aunamos nuestra experiencia y nuestra capacitación para proporcionarle una solución completa que integra la gestión con los sistemas de seguridad. Ello facilita un aprovechamiento de los recursos más inteligente que nunca.

Nuestras soluciones y ventajas a medida para educación

Le ofrecemos medios para acometer proactivamente la seguridad de centros y campus, incluida protección contra incendios, seguridad personal, detección de intrusiones, control de acceso, videovigilancia, comunicación de emergencia y más. Las medidas de seguridad típicas, como la videovigilancia y el control de acceso, son necesarias para proteger a los estudiantes y como medios de notificación a todos los docentes en tiempo real si hay una emergencia. Diseñados con la mejor tecnología, estos sistemas le ayudan a tratar problemas como peleas, acoso, robos, vandalismo, drogas, o sencillamente para registrar la asistencia y las visitas. Además, nuestras innovadoras medidas preventivas protegen los centros educativos para que siempre se anticipen a posibles amenazas.

Creamos entornos de aprendizaje seguros

Fomentamos entornos de aprendizaje seguros mediante notificaciones de alerta, alarmas de incendio, sistemas de intercomunicación y CCTV a través de nuestros servicios de vídeo gestionado. Además le ayudamos a detectar y eliminar las drogas y el alcohol mediante control de acceso, detección de intrusiones y videovigilancia. Estas soluciones le permiten controlar los espacios problemáticos al identificar los lugares más propicios a que los alumnos fumen, peleen, cometan actos vandálicos, deambulen o se escabullan. También velan por el respeto de las normas de conducta a las horas de entrada y salida, en los cambios de clase y durante las comidas.

Disuasión del acceso no autorizado al campus

La gestión de visitantes, la monitorización 24/7 y la detección de intrusiones le ayudan a proteger el campus, las redes de transporte y las instalaciones deportivas. Incluso dispositivos sin puertas, como podios que contienen equipos electrónicos en su interior, se pueden controlar con tarjetas que restrinjan el acceso y protejan los activos. Por ejemplo, suministramos a los estudiantes identificaciones que también actúan como credenciales de control de acceso. Además se ha generalizado la integración de datos con las bases de datos de alumnos y el uso de lectores de tarjetas móviles en los acontecimientos escolares. Cualquier movimiento o intento de acceso no autorizado en zonas predelimitadas activará una alarma que las cámaras capturarán y se grabará en el sistema de gestión de vídeo digital.

turnstile

¿Por qué Johnson Controls para educación?

Somos actores globales con una fuerte presencia regional y demostramos un cumplimiento total de la legislación local vigente y una cobertura completa del territorio. El sistema integrado de seguridad y protección contra incendios de Johnson Controls para centros educativos ofrece:

  • Mayor seguridad para los alumnos, los docentes y el personal
  • Mayor confianza pública
  • Mejor comunicación con los departamentos de policía y bomberos
  • Menores gastos en incidentes de seguridad o disturbios
  • Disuasión del vandalismo, la intrusión y las pintadas
  • Soluciones integradas para una gestión y utilización inteligentes de los recursos
curve building

Nuestras soluciones de diseño especializadas priorizan la seguridad en un entorno de aprendizaje agradable

Hable con un experto