Intelligente Labore

Clevere Wege zum Einrichten intelligenter Labore

In der wissenschaftlichen Forschung sind Genauigkeit und Präzision unabdingbar. Damit eine Umgebung geschaffen wird, in der wissenschaftliche Entwicklungen gedeihen können, spielt die Einrichtung der notwendigen Anlagen und Geräte eine zentrale Rolle. Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass Gesundheitslösungen, die das Leben kranker Menschen entscheidend verbessern können, eine Folge effizienter und intelligenter Forschungslabore sind.

Das Einrichten eines unabhängigen Labors auf dem neuesten Stand der Technik bringt hohe Kosten und viel Aufwand mit sich. Inzwischen bewegen sich viele Organisationen in Richtung des „intelligenten Labors“, bei dem Räumlichkeiten und Gerätschaften gemeinsam genutzt werden. Dazu müssen Probleme wie eine exzessive Nutzung der Geräte oder eine ineffiziente Raumzuteilung gelöst werden.

Hier kommen Intelligente Labore von Johnson Controls ins Spiel: Mit unserer großen Kompetenz und individuell angepassten Lösungen ermöglichen wir Ihnen das effiziente Management eines modernen Labors in höchster Qualität.

Unsere Lösung für Intelligente Labore erkennt jede Infrastruktur und jeden Service-Anbieter. Nutzen Sie im Labor vorhandene Sensoren zum Sammeln von Daten und zur Bereitstellung völlig neuer Erkenntnisse.

Die Softwareplattform sammelt Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen im Labor, wie beispielsweise von Ausweisen oder Tracking-Systemen zur Verfolgung von Anlagen und Systemen. Daraus werden Erkenntnisse gezogen zur Bewegung der Nutzer und zur Verwendung kritischer Geräte. Außerdem wird das Mikroklima analysiert.

Erfassung von Analysen und Erkenntnissen über Räumlichkeiten, Geräte und die Umgebungsbedingungen im Labor. Anhand dieser Daten können Wissenschaftler und Laborleiter fundierte Entscheidungen treffen, um die Effizienz und Effektivität des Labors zu steigern.

Völlig neue Erkenntnisse über Ihre Labore

Völlig neue Erkenntnisse über Ihre Labore

Entscheidungen zur Laborkonfiguration in Echtzeit treffen

Echtzeit-Rückmeldungen zur Neukonfiguration der Räumlichkeiten.

Optimierung des Gerätebestands

Nutzen Sie die Daten, um zu verstehen, von welchen Geräten Sie noch weitere anschaffen müssen und welche überflüssig sind.

Mikroklima im Labor ermitteln

Ermitteln Sie Ausreißer bei den Temperaturwerten, die das Ergebnis der Versuche beeinflussen können, und schaffen Sie ideale Arbeitsbedingungen, unter denen die Mitarbeiter komfortabel und produktiv arbeiten können.

Wichtige Arbeitsgeräte schnell finden

Dank einer Echtzeit-Ansicht ist es nicht mehr notwendig, Waagen, Pipetten oder andere häufig benötigte Arbeitsgeräte lange zu suchen.

Mehr Zeit für die Forschung

Durch die datengestützten Erkenntnisse in der Anwendung Intelligente Laboratore von Johnson Controls kann die Verwaltung der Laborgeräte anhand der Nutzungshäufigkeit optimiert werden. Dank der API-Integration der Anwendung sind die Nutzungsdaten und Informationen zur Verfügbarkeit in Echtzeit in Ihrem Reservierungssystem für Laborgeräte verfügbar. So lassen sich fundierte Entscheidung treffen, ob die Geräte ggf. verlagert werden sollen, und der Laborkalender kann effizient verwaltet werden, ohne dass die Forscher dafür viel Zeit aufwenden müssen.

Mehr Sicherheit

Die Software geht über das einfache Verfahren des „wer kommt per Ausweis rein, wer geht per Ausweis raus“ im Labor hinaus. Sie erkennt Personen, die sich ggf. unbefugt Zutritt verschafft haben, verhindert den unbefugten Aufenthalt in Hochsicherheitsbereichen und kann verfolgen, ob ein hochwertiges System von einer unbefugten Person aus einem definierten Bereich herausgebracht wurde. Die Sicherheitsfunktionen tragen außerdem zur Verbesserung des Systemzustands und der Sicherheit in Ihrer Einrichtung bei: Sie erkennen allein anwesende Mitarbeiter, die außerhalb der normalen Arbeitszeiten im Labor sind, und bieten eine Hilfefunktion bzw. Notfallunterstützung.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung

Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Branche verfügt Johnson Controls Building Technologies & Solutions über ein umfassendes Portfolio für Gebäudetechnik. Basierend auf unserer umfassenden Kompetenz bieten wir ständig Neuerungen für Intelligente Labore. Dieses Tool bedient jeden Gebäudebereich – Sicherheitssysteme, Energiemanagement, Brandschutz und Kältetechnik. So entwickeln wir die nächste Generation intelligenter Gebäudetechnik.

Erfahren Sie mehr über Intelligente Labore von Johnson Controls

Broschüre (engl.)
Intelligente Labore von Johnson Controls

Kontakt