Gaslöschsysteme

Bester Schutz von Sachwerten Dank innovativer Gaslöschsysteme

Natürliche oder chemische Löschgase eignen sich speziell für die Absicherung von empfindlichem Eigentum. Dank innovativer Technologien werden Personen gleichermaßen geschützt. Gaslöschanlagen werden insbesondere bei hoch empfindlichen Sachwerten eingesetzt, die durch das Löschmittel Wasser beschädigt oder zerstört werden könnten. 

INERGEN®

Alle Bestandteile von INERGEN® – Stickstoff, Argon und Kohlendioxid – sind natürlichen Ursprungs. Nach dem Löschen gelangen sie unverändert wieder in die Atmosphäre, ohne die Umwelt zu belasten. INERGEN® erstickt Feuer durch Sauerstoffverdrängung. Die geringe Beimengung von Kohlendioxid stellt jedoch keine Gefahr für Personen dar. Ist eine weitere Absenkung des Sauerstoffgehaltes notwendig, stehen VdS- und CE-zertifizierte Verzögerungseinrichtungen für den Personenschutz zur Verfügung. INERGEN® löscht vollkommen rückstandsfrei und ist hundertprozentig umweltneutral.

Die Konstantdruck-Technologie

Datenblatt herunterladen

Natürliche Brandbekämpfung mit Kohlendioxid

Kohlendioxid (CO) ist ein natürliches, farbloses, elektrisch nicht leitendes Gas. Es ist hervorragend für den Schutz von Sachwerten geeignet. Da CO ein rückstandsfreies Löschmittel ist, können Betriebsabläufe schnell wieder aufgenommen werden. Durch von Johnson Controls speziell entwickelte VdS- und CE-zertifizierte Verzögerungseinrichtungen haben Personen nach einem Alarm genügend Zeit, den Gefahrenbereich zu verlassen. Johnson Controls bietet sowohl CO-Hochdruckanlagen als auch CO-Niederdruckanlagen an.

Natürliche Brandbekämpfung mit Kohlendioxid

Sicherer Schutz für Ihre Sachwerte

Broschüre herunterladen

SAPPHIRE® Löschanlagen

Das SAPPHIRE® Löschsystem beruht auf dem Löschmedium 3M™ Novec™ 1230. Es bekämpft Brände schnell und wirksam, ist jedoch für Menschen ungefährlich und umweltfreundlich. Im Ruhezustand ist das Löschmittel eine farblose und fast geruchlose Flüssigkeit. Es ist nicht elektrisch leitend und unschädlich für alle Papierprodukte.

3M™ Novec™ 1230 entspricht der europäischen F-Gas-Verordnung. Das SAPPHIRE® System eignet sich unter anderem für EDV-Räume, Labore oder Telekommunikationseinrichtungen. Doch auch auf Schiffen und U-Booten wird es häufig eingesetzt.

Innovative Lösungen zur Brandbekämpfung mit Gaslöschsystemen