Öl und Gas

Schutz von Mensch, Produktion und Umwelt

Petrochemie-, Öl- und Gasanlagen unterliegen spezifischen und risikoreichen Sicherheitsherausforderungen und müssen gleichzeitig viele strengen Vorschriften erfüllen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Gesundheit und Sicherheit, der Verwaltung der Zutrittsebenen und der Sicherung der Anlagen gegen die allgegenwärtige Terrorgefahr. Johnson Controls bietet mit integrierten Unternehmenslösungen (PSIM), bestehend aus Zutrittskontrolle, Einbruchschutz, Videoüberwachung und Brandschutzlösungen, ein umfassendes Sicherheitsportfolio.

Unsere zuverlässigen Lösungen und Dienstleistungen decken den speziellen Beadrf für Öl- und Gasanlagen – von FPSOs, Bohrschiffen und Tankern bis hin zu Terminals, Raffinerien, petrochemischen Anlagen und Unternehmenszentralen auf der ganzen Welt. Als Marktführer bei der Weiterentwicklung der Sicherheit natürlicher Ressourcen liegt unser Fokus auf dem Schutz der kritischen Infrastrukturen, um die Auslastung und die Ertragsströme zu maximieren.

Johnson Controls hat die langjährige Erfahrung, das Know-How und die modernsten Technologien, um Gefahren einzudämmen und das Risiko für die Öl- und Gasanlagen zu minimieren. Durch unsere globale wie auch lokale Präsenz kennen wir die Vorschriften und Richtlinien der einzelnen Regionen.

Umfassende Gesundheits- und Sicherheitslösungen

Der Umgang mit potenziell gefährlichen Stoffen und die Überwachung risikoreicher Prozesse sind nur einige der Gesundheits- und Sicherheitsherausforderungen, mit denen Mitarbeiter konfrontiert sind.

Wir unterstützen Sie beim Schutz Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Anlagen und der Umwelt mithilfe spezieller Lösungen zur Brandbekämpfung in gefährlichen Umgebungen, robuster Brand- und Gasmeldesysteme und Notfallkommunikationslösungen.

Zutrittsbeschränkung

Es ist unerlässlich, sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal Zutritt zu geschützten Bereichen mit gefährlichen Stoffen hat.

Elektronische Sicherheitseinrichtungen sind der Schlüssel zu einer effektiven und kostengünstigen Umsetzung dieser Vorgaben. Mit unserer Zutrittskontrollsoftware Access Control kann jedem Mitarbeiter eine ID-/Zugangskarte ausgestellt werden, die je nach Berechtigungsstufe standortübergreifend Zutritt ermöglicht. Dabei bleiben alle Bewegungen jederzeit nachvollziehbar.

Kontrolle externer Bedrohungen

Mit einem integrierten Video- und Zutrittskontrollsystem können alle Ereignisse und Alarme in den Einrichtungen standortübergreifend rund um die Uhr fernüberwacht werden. Jeder unbefugte Zugriffsversuch oder Bewegungen außerhalb des Sichtfeldes lösen einen Alarm aus, der von den Kameras erfasst und im Videomanagementsystem aufgezeichnet wird.

Im Notfall verriegelt das System automatisch alle Türen. Steigt die erkannte Bedrohungsstufe, kann die Zutrittsberechtigung zu den Ebenen für einzelne Mitarbeiter automatisch angepasst und die Sicherheitsstufe erhöht werden.

Warum Johnson Controls?

Mit unserer Erfahrung und unserem Wissen entwickeln und implementieren wir branchenspezifische Lösungskonzepte für Brandmelde-, Sicherheits- und Gefahrenmeldesysteme - vom ersten Entwurf über die Installation bis hin zu Support und Wartung. Zusätzlich bieten wir:

  • Globale Reichweite und lokale Präsenz
  • Umfassende Erfahrung in der Planung und Installation schlüsselfertiger Anlagen sowie als Dienstleister
  • Globale Kompetenzzentren für Projektmanagement, Systemdesign, Systemtechnik, Installation, Inbetriebnahme und Lifecycle-Support
  • Breites Produktportfolio mit weltweit anerkannten Marken
  • Spezielle Beratung zum Brand- und Gefahrenschutz